This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助建议客户申请 EVM 板或参考设计来驱动交流感应电机,控制方法:无传感器 FOC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858460/pls-help-to-advise-customer-is-request-evm-board-or-reference-design-to-drive-ac-induction-motor-control-method-sensorless-foc

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

尊敬的所有人

请帮我,客户要求 EVM 板或参考设计 来驱动交流感应电机,控制方法:无传感器 FOC  。

输入电压380Vpk-pk /5A   

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSHVMTRINSPIN

    如果他们想要尝试 InstaSPIN-FOC

    警告:这可能难以获得感应电机的正确电机参数 ID。 但是、如果它是一个标准高电压< 1HP 电机、它通常会起作用

    TMSHVMTRPFCKIT

    如果他们想要尝试我们基于开放源码观测器的控制