This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:三相 PMSM 变量的含传感器 FOC

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858131/tmdxiddk379d-sensored-foc-of-3phase-pmsm-variables

器件型号:TMDXIDDK379D

大家好、

代表我们的客户发布、因为他们希望深入了解构建级别2、3和4的 CCS 代码。  下面应用手册中的大多数变量 都是标幺值。 是否有介绍变量及其含义的用户手册? 在2级和3级中、代码中的 IDREF、Iqref、Vdtesting、Vqtesting 意味着什么?

http://www.ti.com/lit/an/sprabz0/sprabz0.pdf

感谢您对此提供的意见。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声明中的代码中描述了这些变量、而不是仅在文档中描述。 对于一些熟悉磁场定向控制的人来说、这些名称  应该是直观的、便于理解。 如果不是这样、则建议查看使用相关变量的代码、上下文应有助于了解其范围。