This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:具有 F28069M 的多采样 PWM;ePWM 的立即负载模式

Guru**** 2544430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856460/tms320f28069m-multi-samaple-pwm-with-f28069m-immediate-load-mode-of-epwm

器件型号:TMS320F28069M

我计划使用 TMS320F28069M 对开关频率为25kHz 的 SMPS 进行闭环控制。 为了避免反馈环路中的延迟、我需要实现采样频率为250kHz 的多采样 PWM。 这将需要在立即加载的情况下更新 ePWM 比较寄存器、并将导致250kHz 的下降。 我的问题是,使用立即加载模式是否安全? 手册中提到、为了实现无干扰运行、应使用影子模式。 但在影子模式下,我将无法实现多采样 PWM,因为 PWM 比较仅更新一次或至少两次,用于25kHz 操作。 是否有任何其他(更好)方法在不使用立即负载模式的情况下实现多采样 PWM。

提前感谢您!

Dipen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipen、

    使用立即模式的问题是,我们的 PWM 的动作限定符(AQ)的作用是“等于”比较,而不是“大于或等于”。

    假设当 TBCLK 为25时、CMPA 从27更新为23。 由于 AQ 从未检测到 TBCLK = CMPA、因此在此期间不会发生 CMPA 操作。 我们添加了影子加载以帮助用户应对这种情况、如果您可以确保避免这种情况、则应该可以使用立即加载模式。

    我想不出由于立即负载  您是否知道这方面的任何短暂故障?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    非常感谢您的即时回复。 您的回答非常有价值、因为它让我更深入地了解了即时模式的操作。

    我对此还有一些困惑:

    我是否也可以在 HRPWM 中使用立即负载?

    参考比较逻辑(TBCLK 为25、您将 CMPA 从27更新为23)也适用于 HRPWM、因为现在在 HRPWM 模式下将有 CMPAHR 需要处理?

    在具有立即负载的 HRPWM 中运行时,是否需要采取任何额外的预防措施?

    在此感谢您的问候、

    Dipen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipen、

    HRPWM 需要内部逻辑来更新 HR 增强功能的"大量内容"。 这只能在 TBCTR = PRD 或 TBCTR = 0时发生、因为它连接到内部逻辑。 因此、在向上向下计数模式下、必须使用"LOAD ON CTR 和 ZRO"设置。 如果您在加载 HR 部分后更新了一个值、那么您会看到 PWM 变化的非 HR 部分、然后看到旧的 HR 部分应用于该信号。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    非常感谢您的回复、并帮助我更好地了解 TMS320F28069M 的 ePWM 和 HRPWM 的工作情况、尤其是在立即加载的情况下。  

    我正在进行实验室原型设计开发。 准备就绪(可能在2019年1月)后、我将尝试在25kHz 开关频率和250kHz 采样以及 PWM 更新的条件下实现具有即时负载的 ePWM。 我想、具有立即负载的 HRPWM 的精确实现几乎是不可能的。

    我一定会分享我在与这一实施有关的试验结果/结果方面的经验。

    此致、

    Dipen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipen、

    我很高兴您收到了您所需的信息。

    请原谅我不理解、但为什么您需要在每个 PWM 周期中更新 PWM 10次? 频繁更新会使您在每个周期中超过一次更新、这是什么?

    谢谢、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    它基本上是由采样保持过程以及 PWM 更新引起的时间延迟所造成的相位滞后、我想将其最小化。 实际上、ADC 转换时间和 CPU 计算控制律所需的计算时间也是时间延迟的一部分。

    忽略有限分辨率引起的量化效应、数字 PWM 生成可建模为理想采样器、后跟零阶保持(ZOH)、其传递函数可在 s 域中近似为 exp (-s*Tsamp/2)、这会导致反馈环路中 Tsamp/2的延时时间。

    考虑 到 http://www.ti.com/lit/an/spraab3/spraab3.pdf 第3页给出的对称 PWM 生成方案、ADC、计算和 PWM 更新延迟的总值可以是 Tsamp/2。

    现在、考虑一下我的开关频率(Fsw)为25kHz 的直流/直流转换器应用、在此应用中、我计划获取2.5kHz (Fsw/10)的反馈交叉频率或带宽。 如果我选择单采样 PWM 方案、在每个周期更新一次 PWM、即 Tsamp = Tsw = 40us、我将具有20us 的总时间滞后(由于 ZOH)+ 20us (由于延迟) = 40us、这会导致我的交叉频率为2.5kHz 时的相位滞后为36度、并且我的相位裕度会下降相同的量。

    现在、如果我使用采样频率为开关频率10倍的多采样 PWM 方案、即 fsamp = 10*fsw、我将具有2us + 2us = 4us 的总时间延迟、从而在2.5kHz 时产生3.6度的相位滞后。

    因此、通过在一个 PWM 周期内更新 PWM 10次、我可以在我的穿越频率下实现36 - 3.6 = 32.4度的相位升压。 这是相当大的增益、不仅使我的控制器设计更加稳健、还使我能够在接近模拟解决方案可获得的最大带宽的情况下实现更高的带宽、实现相同的相位裕度。 因此、我将探讨如何在 TMS320F28069M 中实现所谓的多采样 PWM

    非常感谢您对我的应用程序的关注,我们也非常欢迎您的参与!

    此致、

    Dipen