我计划使用 TMS320F28069M 对开关频率为25kHz 的 SMPS 进行闭环控制。 为了避免反馈环路中的延迟、我需要实现采样频率为250kHz 的多采样 PWM。 这将需要在立即加载的情况下更新 ePWM 比较寄存器、并将导致250kHz 的下降。 我的问题是,使用立即加载模式是否安全? 手册中提到、为了实现无干扰运行、应使用影子模式。 但在影子模式下,我将无法实现多采样 PWM,因为 PWM 比较仅更新一次或至少两次,用于25kHz 操作。 是否有任何其他(更好)方法在不使用立即负载模式的情况下实现多采样 PWM。
提前感谢您!
Dipen