This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:CCS/DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857813/ccs-drv8301-69m-kit-ccs-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在使用 drv8301 TI 电机驱动器。 在工作表中、我的代码给出了以下结果

gmotorVars.VdcBus_kV= 0.002683 (Q 值(24))

VREF_kV= 0.0024 (Q 值(24))

我想计算上述两个值之间的误差。

定向误差= gmotorVars.VdcBus_kV- Vref_kV、

但我在工作表中得到的结果是118.1458。 它应该显示0.02 (Q 值(24))的原因可能是什么。

谢谢

Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用"_IQ"来定义所有变量、并通过将其数字格式更改为"Q-Value (24)"来监视"error"变量?

    BTW、我很困惑您上面提到的变量的值。