主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28069MISO、 TMS320F28069、 controlSUITE、 MOTORWARE
您好!
我最近于 2019年10月16日购买了 TMDSHVMTRINSPIN 套件、现在我将首次设置该器件。 我正在尝试使用套件中随附的 USB 驱动器附带的 GUI Composer InstaSPIN 程序进行初始运行。 我一直遵循"快速入门指南:使用图形用户界面评估 InstaSPIN-MOTION (F2806xM)"文档、直到将 USB 端口连接到计算机并启动 GUI 为止。 当我连接 USB 时、我无法在设备管理器中找到该设备、当我启动 GUI 时、我收到错误消息:
"ScriptingException:Error connecting to the target:emulation failure Occured"(脚本异常:连接到目标时出错:发生仿真
我安装了一个 TMDSCNCD28069MISO 控制卡、其中 SW1:上行、SW2:下行、SW3:上行。 我已验证跳线 J3、J4、J5、J7、J8、 M3-J5和 J2已正确配置。 我将一个无刷直流电机连接到端口 U、V 和 W。我将一条香蕉电缆从 BS5连接到 BS1。 我连接了15 VDC 电源、并将 USB 电缆连接 到控制卡上的 J1。 当我插入15 VDC 电源时、M6-LD1和控制卡上的 LD1变为绿色。 当我将 USB 连接到 J1时、M3-LD1变为绿色、但是、我的计算机无法识别连接的任何 USB (在设备管理器中无法识别)。 执行这些步骤后、我尝试连接交流电源插头、但仍然无法识别 USB。
如何解决此问题?