This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:3相线性电机含传感器惯性 ID

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857358/tms320f28054m-3-phases-linear-motor-sensored-inertia-id

器件型号:TMS320F28054M

您好 TI。

我正在从事线性电机控制工作、一直处于 INSTASPIN lab12a 的位置。 电机在惯性识别期间不会移动、并保持生成错误识别号2003、2004和2006。

我仔细检查了相位 ABC 和编码器 AB 接线、并执行了所有其他接线组合测试。 仍然没有改进或修复。  

线性电机在扭矩/电流环路控制、速度环路控制方面表现良好。 通过 MOTION -Lab6a.b、c 不是很稳定、但它可以运行该计划。

如果我可以通过前面的实验(lab1-11)来控制该线性电机、这是否意味着我可以使用运动位置环路(lab12-13) 100%控制该线性电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定、我们现在没有在任何线性电机上测试 instaSPIN-MOTION。 电机线或编码器线的连接顺序似乎不正确。 请确保电机和编码器导线均已正确连接、并正确设置编码器线。