This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:将代码上传到 TMDSCNCD28035ISO CONTROLD 卡时出现问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853247/ccs-tms320f28035-problem-uploading-code-to-tmdscncd28035iso-controld-card

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:DRV8301TMDSCNCD28035ISO

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我购买了 TMDSCNCD28035ISO 控制卡来运行 DRV8301电机控制器。

最初我使用的是非隔离版本、并使用集线站对其进行编程。我成功地对其进行编程。但当我使用隔离卡时、ccsV9显示目标无法连接的错误。

我将所有开关置于正确的位置、并使用控制卡上的 XDS100V1 mini USB JTAG。

所有驱动程序均为最新版本、XDS 在我的器件管理器中显示为德州仪器调试探针。

我已经尝试了我能找到的所有东西、甚至重新编程了卡的 EEPROM、但仍然不幸运。

卡是否有缺陷? 如果是、请告诉我如何检查。

我的意思是,任何帮助都将非常感激!!

提前感谢

此致

Aditya Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、  

    您能给我展示一下您的设置图片吗?所有电缆均已连接? 此外、如果 controlCARD 上的开关可见、也会有所帮助。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否解决了此问题?

    谢谢、
    Cody