This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:编译级别2和 TripFlagDMC 问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857004/ccs-tmdxiddk379d-build-level-2-and-tripflagdmc-issue

器件型号:TMDXIDDK379D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 PMSM、目前正在通过"PMSM_IDDK_v2" pdf 文档进行设计、该文档具有5个构建级别。 我处于构建级别2、要求您调整 VdTesting 和 Vqtesting。  

我对这个水平的理解是、你将增加这些值、直到相电流波形失真、而失真点将是电机的极限。 所以:

VdTesting (MAX)= pi_id.UMAX

VqTesting (MAX) = pq_iq.UMAX

然后设置这些最大值以帮助未来构建级别、这是正确的吗?

我在构建级别2中的问题是"TripFlagDMC"。 触发此标志 的默认电流值设置为8A、但在 VdTesting = 0.15和 VqTesting = 0.2时、TripFlagDMC 触发关断。 问题是电源的电流消耗约为1A、远低于8A 的阈值。  

我不明白是什么会触发该标志、也找不到用于监控 LEM 电流感应模块的表达式。 为了更好地了解该标志以及更密切地监控电机的电流消耗、我可以做些什么。

此外、在哪里可以阅读有关 VdTesting 和 VqTesting 的更多信息、因为我不能真正理解它们在构建级别所代表的内容

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源的电流消耗可能不代表流经电机的实际电流、因为电源输出端的平均效应。 测量流经电机相位的电流、电流应处于限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理。 但是、如前所述、我不了解如何测量流经电机相位的电流。 我试图找到套件使用的 LEM 电流感应的表达式、但找不到一个表达式。 您能告诉我在哪里可以测量电路板上的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 LEM 传感器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是我的问题、CCS 上是否有一个用于监控 LEM 传感器输出的表达式? 如果是、它的名称是什么。 或者、我必须在电路板上对其进行物理探测吗?

    我对所有这些都不熟悉、因此对基本问题感到非常抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提到 LEM 传感器输出时、我指的是使用示波器的物理信号。