This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:使用 AMC1303反转 SDFM 曼彻斯特编码逻辑

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857183/tms320f28075-invert-sdfm-manchester-encode-logic-with-amc1303

器件型号:TMS320F28075

大家好、

我正在支持我的客户使用 F28075 SDFM 对 AMC1303曼彻斯特输入进行编码。

但是、我注意到曼彻斯特逻辑被反转。 在 C2000上、上升跳变为0、下降跳变为1。 但是、上升跳变为1、下降跳变为0。

当 GPIO 用作 SD 输入时、我们能否进行配置以使其反相?

此外、还在 C2000和 AMC 器件上反转了时序逻辑。 例如、在 AMC1303上、数据在上升时钟边沿翻转、但 C2000在上升边沿之后需要5ns。 这意味着我们必须选择上升速度较慢的器件。

我不知道为什么我们使用此逻辑设计 SDFM? 是否有特殊考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    请检查您的电子邮件。 我已在您的电子邮件中回复。

    此致、

    曼诺伊