This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:可编程增益放大器(PGA)能否独立用于 ADC?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857193/tms320f280049-can-the-programmable-gain-amplifier-pga-be-used-for-adc-in-independent

器件型号:TMS320F280049

正如我 在 《技术参考手册》中看到的,PGA 用于 放大输入电压,但我 无法理解 下图中 PGA 的含义是什么?

可以为 ADC 输入选择独立的 PGA、而不是 ADC 通道(A0-A10 B C)?

太棒了!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好'2277、

    随后的"模拟组连接"图显示了一个模拟组的通用内部结构:

    后续的"模拟引脚和内部连接"表显示了给定封装的特定连接:

     

    表5-39 模拟引脚和内部连接

    引脚名称 组名称 封装 始终连接(无多路复用器) 比较器子系统(MUX) AIO 输入
    100 PZ 下午64 56 RSH ADCA ADCB ADCC PGA DAC 高正 高负值 低正电压 低负
    VREFHIA - 25 16. 14.
    VREFHIB - 24
    VREFHIC -
    VREFLOA - 27. 17. 15. 解答13.
    VREFLOB - 26 B13.
    VREFLOC - 问题13.
    模拟组1 CMP1
    答3. G1_ADCAB 10. 答3. HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO233
    A2/B6/PGA1_OF PGA1_OF 9. 9. 8. 答2. B6. PGA1_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO224
    C0 G1_ADCC 19. 12. 10. C0 HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO237
    PGA1_IN PGA1_IN 18 PGA1_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA1_GND PGA1_GND 14. 10. 9. PGA1_GND
    - PGA1_OUT(1) 解答11. B7. PGA1_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    模拟组2 CMP2
    问题5. G2_ADCAB 35. 问题5. HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO234
    A4/B8/PGA2_OF PGA2_OF 36. 23 21. A4 B8. PGA2_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO225
    C1 G2_ADCC 29. 18 16. C1 HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO238
    PGA2_IN PGA2_IN 30 PGA2_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA2_GND PGA2_GND 32 20. 18 PGA2_GND
    - PGA2_OUT(1) 解答12. B9. PGA2_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    模拟组3 CMP3
    B3/VDAC G3_ADCAB 8. 8. 7. B3 VDAC HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO242
    B2/C6/PGA3_OF PGA3_OF 7. 7. 6. B2. C6 PGA3_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO226
    C2 G3_ADCC 21. 13. 11. C2 HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO244
    PGA3_IN PGA3_IN 20. PGA3_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA3_GND PGA3_GND 15. 10. 9. PGA3_GND
    - PGA3_OUT(1) B10. C7 PGA3_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    模拟组4 CMP4
    B5 G4_ADCAB B5 HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO243
    B4/C8/PGA4_OF PGA4_OF 39. 24 22. B4 C8 PGA4_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO227
    C3 G4_ADCC 31. 19. 17. C3 HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO245
    PGA4_IN PGA4_IN PGA4_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA4_GND PGA4_GND 32 20. 18 PGA4_GND
    - PGA4_OUT(1) B11. C9 PGA4_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    模拟组5 CMP5
    A7 G5_ADCAB A7 HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO235
    A6/PGA5_OF PGA5_OF 6. 6. A6 PGA5_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO228
    C4 G5_ADCC 17. 11. C4 HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO239
    PGA5_IN PGA5_IN 16. PGA5_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA5_GND PGA5_GND 13. 10. 9. PGA5_GND
    - PGA5_OUT(1) A14. PGA5_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    模拟组6 CMP6
    A9 G6_ADCAB 38. A9 HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO236
    A8/PGA6_OF PGA6_OF 37. A8 PGA6_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO229
    C5 G6_ADCC 28. C5 HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO240
    PGA6_IN PGA6_IN PGA6_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA6_GND PGA6_GND 32 20. 18 PGA6_GND
    - PGA6_OUT(1) 解答15. PGA6_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    模拟组7 CMP7.
    B0 G7_ADCAB 41. B0 HPMXSEL = 3 HMXSEL = 0 LPMXSEL = 3 LNMXSEL = 0 AIO241.
    A10/B1/C10/PGA7_OF PGA7_OF(2) 40 25 23 回答10 B1 C10. PGA7_OF HPMXSEL = 0 LPMXSEL = 0 AIO230
    C14. G7_ADCC 44. C14. HPMXSEL = 1 HMXSEL = 1 LPMXSEL = 1 LNMXSEL = 1. AIO246
    PGA7_IN PGA7_IN 43. PGA7_IN HPMXSEL = 2 LPMXSEL = 2
    PGA7_GND PGA7_GND 42. PGA7_GND
    - PGA7_OUT(1) B12. 问题11. PGA7_OUT HPMXSEL = 4 LPMXSEL = 4
    其他模拟产品
    A0/B15/C15/DACA_OUT 23 15. 13. A0 B15. C15 DACA_OUT AIO231
    A1/DACB_OUT 22. 14. 12. A1 DACB_OUT AIO232
    C12. C12. AIO247
    - 温度传感器(1) B14.
    仅内部连接;不连接到器件引脚。
    64引脚和56引脚封装不提供 PGA 功能。