This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:F280049控制卡如何连接到旧套件?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857212/tmdscncd280049c-how-is-f280049-control-card-connected-to-the-old-kit

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINC2000WARE

大家好、

我的客户希望使用 tmdshvmtrinspinspin 套件测试 F28004x instaspin。 但是、电路板上的对接不适合 F28004x 控制卡。 我们的旧评估套件上是否有用于桥接 F280049c 控制卡的器件? 我没有找到任何东西。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    请参阅 controlCARD 用户指南。

    TMDSADAPT180TO100就是为此目的而设计的。 您将需要验证 F280049C 器件提供的引脚是否支持 tmdshvmtrinspinsp. 与 TMDSADAPT180TO100搭配使用时、此 controlCARD 的引脚分配已包含在 C2000Ware 中、网址为 :"C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\a\TMDSCNCD28004x_revA_100DIM_MAP"pdf"

    此致、
    Cody