This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:controlCARD 相互替代

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857186/tmdscncd28379d-controlcard-replacement-each-other

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049C

大家好、

我想知道 、通常可以替换 TMDSCNCD28379D 和 TMDSCNCD280049C 之间的 controlCARD。 是否有任何疑虑要这样做? 您还能告诉我28379和28377之间有什么区别吗? 为什么您将指示引脚分配"TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf"的文件命名?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    TMDSCNCD28379D 和 TMDSCNCD280049C 已设置为使用相同的集线站。 请注意 、TMDSCNCD280049C 远小于 TMDSCNCD28379D、因此仅使用连接器的120引脚部分。

    F28379D 是 F28377D 的超集。 F28379D 包含一个可配置逻辑块(CLB)。

    该文件的名称是 F28377D、因为该器件是最先发布的、而 controlCARD 最初使用了该器件。 这些设计是相同的、仅因为 U1组装的器件而异。 请参阅用户指南的以下摘录。

    此致、
    Cody