This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:电路板/eZdspF2812.xml 不存在

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856499/ccs-tms320f2812-boards-ezdspf2812-xml-does-not-exist

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经安装了 CCSv92 (在新计算机上)、并且打开了一个在 CCSv71中工作正常的项目、但现在我立即收到错误消息:"boards/eXdspF2812.xml does not exist"。 很明显、我在"boards"文件夹中遗漏了这个 xml 文件、但我不知道我之前是如何获得它的。 我是否必须安装一个将此文件放置在"boards"文件夹中的 certain 软件包?

提前感谢、

此致、Michiel van Rijnbach。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希尔  

    您是否记得您在 CCSv7.1安装中是如何安装对 eZdspF2812.xml 的支持的? 您需要按照类似的步骤将对该板的支持添加到 CCS 中。 我还会在 CCS 中检查更新、并确保您安装了任何适用于相关 JTAG 的更新。

    您是否记得在安装 CCSv9.0时安装 Spectrum Digital 支持? 如果您的驱动程序有问题、您可以参考以下问题: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/514154?Drivers-for-Spectrum-Digital-DSK-EVM-eZdsp-onboard-USB-Emulator 

    如果您不记得、则必须手动将此文件和相关器件文件复制到 CCSv9.0安装中。 这应该是所有其他建议失败后的最后一个选择。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    感谢你的帮助。 不、我不记得我在安装 CCSv7.1时所选择的内容。 当我安装 CCSv9.2时、我看到任何"数字"都被检查了、所以我觉得还可以。 如果我查看 targetdb/boards 文件夹、则相应的文件不存在。 是否有方法可以在事后安装更多目标、或者是否必须再次进行全新安装?

    此致、Michiel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    如果我再次运行安装程序、我可以选择更多要支持的板。 但是、即使我检查了所有内容、eZdspF2812.xml 仍然不在相应的文件夹中。 我注意到、在安装过程中选中了"数字式 Degub 探头和电路板"复选框、但该复选框呈灰色显示。 这似乎是一个错误。

    此致、Michiel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希尔  

    感谢您的更新。 我将把您的帖子转发给 CCS 人员、以进一步评论您的问题。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    谢谢、我很感激。 我可以直接访问 eZdspF2812.xml 并将其复制到 boards 目录中。 现在它起作用了。

    此致、Michiel。