This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:DLOG "如何指令"LAUNCHXL-F280049C (Code Composer Studio)

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, MOTORWARE, DESIGNDRIVE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857003/tms320f280049c-dlog-how-to-instructions-launchxl-f280049c-code-composer-studio

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CMOTORWAREDESIGNDRIVEC2000WARE

大家好

我的客户 想要将某些参数(角度/电流/控制器变量等)记录到 DLOG 中、他们正在使用 F280049。 DLOG 是否与 F280049配合使用?

您是否有应用手册/如何使用 DLOG 的说明?

请在下面找到复制的更多详细信息。

此致

Ueli

--------------------------------------------

我目前正在使用“C2000 Piccolo MCU F280049C LaunchPadTm开发套件(LAUNCHXL-F280049C)与 MATLAB Simulink (R2018b)相关。 根据与 MATLAB Simulink 调试环境相关的性能问题、我们希望将生成的代码(MATLAB -代码生成)与 Code Composer Studio 结合使用。 我们希望这种方法将改进我们的分析选择。 我们的计划程序如下:

  1. 使用 MATLAB 生成 C 代码并在 Code Composer Studio 中将其打开
    (https://ch.mathworks.com/matlabcentral/answers/358275-how-to-create-and-open-a-code-composer-studio-ccs-project-for-ti-c2000-boards-from-simulink-in-r201)
  2. 安装“MotorWare”软件
    (http://www.ti.com/tool/MOTORWARE#0)
  3. 在 InstaSPIN 应用、DLOG 模块中添加数据记录功能

(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/457677)
(http://read.pudn.com/downloads631/sourcecode/app/2561413/doc/data_log.pdf)

(http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/469515?How-to-use-DLOG-module-in-Motorware-#pi320995=1)

  1.  使用 Code Composer Studio 绘制可能性

(https://coder-tronics.com/code-composer-studio-graphing-tool-tutorial/)

 

我们的问题是,DLOG 模块和“MotorWare”软件仅可用于 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列。

 

我们如何将此方法用于更新的 F28x 系列?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在#2上、MotorWare 仅适用于较旧的 F2806x、5x、2x 系列。  对于 F28004x、请使用 www.ti.com/tool/c2000ware-motorcontrol-sdk

    其中包括 InstaSPIN-FOC (无传感器)和 DesignDRIVE 示例(含传感器伺服)

    您可以在找到 Datalog 模块

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00\libraries\utilities\datalog\include

    您将在中看到整个项目中使用的 Dlog 函数

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00\solutions\common\sensorless_foc\source

    请按照中的实验指南进行操作

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00\solutions\common\sensorless_foc\labs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    非常好,感谢你的快速回答!

    此致

    Ueli