This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:UniFlash 中出现验证错误的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856916/tms320f280041-questions-reagrding-verification-error-in-uniflash

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

我们有两个有关 Uiflash 的问题。

首先、"验证映像"功能意味着什么? 它是如何工作的?

其次、我的客户在对从 CCS 生成的.out 文件进行编程或使用 UniFlash 从编程的芯片中读出文件时、通常会发生验证错误。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    "验证映像"进行 独立验证。 它不调用闪存或 DCSM 初始化。 它只是尝试将可执行内容与已加载到器件存储器中的内容进行比较。  由于在这种方法中没有调用 DCSM 初始化,如果用户已经设定了密码(并且器件被锁定),“验证映像”操作将失败,因为它在尝试读取/验证存储器之前没有执行解锁操作。 作为一种权变措施、您可以保持内核连接、通过提供正确的密码解锁内核、然后执行验证映像操作。

    在第一个快照中、我看到地址0xf5验证失败。  它不是一个闪存地址。  他们是否尝试加载一个内容也映射到 RAM 的映像(以及闪存)?  请注意、CCS 闪存插件或 UniFlash 是为完全嵌入式应用开发的。 它不保证将内容加载到 RAM 中。  因此、链接器 cmd 文件中所有已初始化的段应该只映射到闪存。  如果应用程序需要从 RAM 中执行或读取任何内容、则应在运行时将这些内容从闪存复制到 RAM 中、然后再从其各自的 RAM 地址访问它们。

    关于第二个快照:我认为用户 OTP 仅在 GEL 文件中的数据空间中定义。 也尝试在程序空间中定义它(您需要在 GEL 文件 的热菜单 F280041_Memory_Map()中添加以下内容)。

      GEL_MapAddStr (0x000780000、0x400、"R|AS2"、0);             /*  用户 OTP 组1 (2 KB)

    谢谢、此致、

    Vamsi