This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28027:TMS320F28027实验板套件-它是否具有对放置在不同独立板中的外部 TMS320F28x 进行编程的功能

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856846/tmdsdock28027-tms320f28027-experimenter-kit---does-it-feature-the-programming-of-external-tms320f28x-placed-in-a-different-standalone-board

器件型号:TMDSDOCK28027
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

大家好、

我有以下需求:

-开发代码并对其进行调试、以便从 TMS320F28x 微控制器生成一些 PWM 信号

代码开发后、将开发的代码复制到我已放置在原型板中的 TMS320F28x 中、我只能访问连接到内部 MCU 的14引脚 JTAG 接头。

据我了解、我可以使用 TMS320F28027实验板套件进行代码开发和调试、但不清楚我可以使用集成在对接站中的"板载 XDS100v1 JTAG 调试探针"对外部 TMS320F28x 进行编程、我会将其放置在我的独立原型中。

感谢您的支持

Sebastiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastiano、

     您需要让 PC 与调试探针通信、然后该调试探针需要连接到您尝试编程的器件。 您如何做到这一点无关紧要。 您提到的14引脚连接器中提供了外部调试探针。 例如 :http://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    如果您希望能够调整集线站中的嵌入式调试探针、这将起作用。 我怀疑这会比它值得付出更多的努力、建议您只购买一个外部仿真器。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将采用 XDS110调试探针

    此致、

    Sebastiano