This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:当电机以满负载对齐开始时、它不能对齐。

Guru**** 2762545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856808/tms320f28027f-the-motor-cannot-be-aligned-when-it-is-started-with-full-load-alignment

器件型号:TMS320F28027F

您好的团队:

我需要根据 《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(修订版 H)的第14.4.2章、以满载对齐方式启动电机、  

我启用 RS 重校准。 当电机为空时、可通过直流将其拉至0位置、然后可从该位置进行闭环操作。

然而、当施加负载时、由于直流拉电流较小、无法实现直流拉至零位置。 如何解决此问题?

此外、当空载直流电机被拉至0位置时、将出现抖动。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 电机规格和调优结果、在 user.h 中增加 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT。