This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何在例程中的亵渎2dcbusmeas 模块中计算 VDC 总线增益的值。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856824/tms320f28335-how-to-calculate-the-value-of-vdc-bus-gain-in-the-ileg2dcbusmeas-module-in-the-routine

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:DRV8353RDRV8353

您好的团队:

在 F28335的 PMSM 控制例程中、 如何计算 ILEG2DCBUSMEAS 模块的 VDC_BUS 增益值?

//注意:假设基本直流总线电压为24伏
// - DMC550上 VDC_BUS 范围的 ADC 输入为24*1/(24.9+1)= 0.927伏
// -然后、Vdc-bus 增益= 3.0/0.927 = 3.2375 (或 Q13中的0x675C) 

公式中的参数来自什么?

我们自己设计了 IPM 模块、并将 DRV8353R 用于驱动芯片、 VDC 总线信号应从哪个引脚收集?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所发布的注释文本、它取决于感测直流总线电压反馈的电路、与 DRV8353无关。 您应该计算由控制器的 ADC 测量的最大直流总线电压反馈。

    您可以通过以下链接查看有关模拟电路设计的一些书籍。

    www.ti.com/circuitcookbooks