This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:F280049C 控制器的 CAN 总线实现

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMDSADAP180TO100, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847296/tms320f280049c-can-bus-implementation-for-f280049c-controller

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8301TMDSADAP180TO100C2000WARE

您好!

我无法与 CAN 通信、我需要一些帮助。

设置:我将 DRV8301套件与 F280049C 控制卡和 TMDSADAP180TO100配合使用。 我有一个 USB 转 CAN 适配器。 我使用驱动程序库中的示例3进行外部传输。

我编辑了代码、以便仅配置 CANA、而不配置 CANB。  

我在 USB 转 CAN 器件软件和 CCS 上收到错误-我理解0x5意味着以下错误:

总线的位电平保持为0的时间长于允许的时间。

这可能是什么原因? 可以帮助我进行调试吗?

(USB 转 CAN 器件配置为500kbit/s、tseg1 = 9、tseg2 = 6、sjW=4)

代码为:

//########################################################################################################################
//
//文件:CAN_ex3_external_transmit
//
//标题:CAN 外部发送示例
//
//! \addtogroup driver_example_list
//!

CAN-A 到 CAN-B 外部发送


//!
//! 此示例对 CAN 模块 A 和 CAN 模块 B 进行外部初始化
//! 通信。 CAN-A 模块被设置为发送"n"的递增数据
//! 到 CAN-B 模块的次数、其中"n"为 TXCOUNT 的值。
//! 当设置为触发中断服务例程(ISR)时、CAN-B 模块被设置为触发中断服务例程(ISR)
//! 接收数据。 如果传输的数据不是、则会设置错误标志
//! 匹配接收到的数据。
//!
//! 注意设备上的两个 CAN 模块都需要
//! 通过 CAN 收发器相互连接。
//!
//! 要求\n 硬件
//! 一个具有两个 CAN 收发器的 C2000板
//!
//! b 外部连接\n
//! - controlCARD CANA 位于 GPIO31 (CANTXA)和 GPIO30 (CANRXA)上
//! - controlCARD CANB 位于 GPIO8 (CANTXB)和 GPIO10 (CANRXB)上
//!
//! b 监视\b 变量\n
//! - TXCOUNT -调整以设置要发送的消息数
//! - txMsgCount -发送消息数的计数器
//! -rxMsgCount-接收报文数量的计数器
//! - txMsgData -一个包含正在发送的数据的数组
//! -rxMsgData-一个包含接收到的数据的数组
//! -errorFlag-表示发生错误的标志
//!
//
//########################################################################################################################
//$TI 发行版:F28004x 支持库 v1.05.00.00 $
//$Release Date:Thu OCT 18 15:43:57 CDT 2018 $
//版权所有:
//版权所有(C) 2018 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
//
//以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无
//如果满足以下条件,则允许进行修改
//满足:
//
//重新分发源代码必须保留上述版权
//注意、此条件列表和以下免责声明。
//
//二进制形式的重新分发必须复制上述版权
//注意、中的条件列表和以下免责声明
//随提供的文档和/或其他材料
//分布。
//
//德州仪器公司的名称和的名称都不是
//其贡献者可用于认可或推广衍生产品
//未经特定的事先书面许可,从该软件下载。
//
//本软件由版权所有者和作者提供
//“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括
//限于对适销性和适用性的暗示保证
//一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得
//所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、
//特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)
//仅限于采购替代货物或服务;
//数据或利润;或业务中断)
//责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为
//(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生
//此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。
//$
//########################################################################################################################

//
//包含的文件
//
#include "driverlib.h"
#include "device.h"

//
//定义
//
#define TXCOUNT 1000000
#define MSG_DATA_LENGTH 4.
#define TX_MSG_OBJ_ID 1.
#define RX_MSG_OBJ_ID 1.

//
//全局
//
volatile unsigned long i;
volatile uint32_t txMsgCount = 0;
volatile uint32_t rxMsgCount = 0;
volatile uint32_t errorFlag = 0;
uint16_t txMsgData[4];
uint16_t rxMsgData[4];
uint16_t get_TS1;
uint16_t get_TS2;
浮点 GET_SJW;
//
//函数原型
//
_interrupt void canbISR (void);

//
//主函
//
void main (void)

//
//初始化设备时钟和外设
//
device_init();

//
//初始化 GPIO 并为 CANTX/CANRX 配置 GPIO 引脚
//在模块 A 和 B 上
//
DEVICE_initGPIO();
GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA);
GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA);
//GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANRXB);
//GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANTXB);

//
//初始化 CAN 控制器
//
CAN_initModule (CANA_base);
//CAN_initModule (CANB_BASE);

//
//为每个模块将 CAN 总线位速率设置为500kHz
//有关如何设置的信息,请参阅驱动程序库用户指南
//更严格的计时控制。 此外、请参阅器件数据表
//了解有关 CAN 模块计时的更多信息。
//
CAN_setBitRate (CANA_base、DEVICE_SYSCLK_FREQ、50000、16);
//CAN_setBitRate (CANB_BASE、DEVICE_SYSCLK_FREQ、50000、16);

//
//在 CAN B 外设上启用中断。

//CAN_enableInterrupt (CANB_BASE、CAN_INT_IE0 | CAN_INT_ERROR |
// CAN_INT_STATUS);

//
//初始化 PIE 并清除 PIE 寄存器。 禁用 CPU 中断。
//
interrupt_initModule();

//
//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
//服务例程(ISR)。
//
interrupt_initVectorTable();

//
//启用全局中断(INTM)和实时中断(DBGM)
//
EINT;
ERTM;

//
//此示例中使用的中断被重新映射到
//此文件中的 ISR 函数。
//这在 PIE 矢量表中注册中断处理程序。
//
//中断寄存器(INT_CANB0、&CANbISR);

//
//启用 CAN-B 中断信号
//
//中断_ENABLE (INT_CANB0);
//CAN_enableGlobalInterrupt (CANB_BASE、CAN_GLOBAL_INT_CANINT0);

//
//初始化用于发送 CAN 消息的发送消息对象。
//消息对象参数:
// CAN 模块:A
//消息对象 ID 号:1.
//消息标识符:0x95555555
//消息帧:扩展
//消息类型:发送
//消息 ID 掩码:0x0
//消息对象标志:无
//消息数据长度:4字节
//
CAN_setupMessageObject (CANA_base、TX_MSG_obj_ID、0x955555、
CAN_MSG_FRAME_EXT、CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX、0、
CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS、MSG_DATA_LENGTH);

//
//初始化用于接收 CAN 消息的接收消息对象。
//消息对象参数:
// CAN 模块:b.
//消息对象 ID 号:1.
//消息标识符:0x95555555
//消息帧:扩展
//消息类型:接收
//消息 ID 掩码:0x0
//消息对象标志:接收中断
//消息数据长度:4字节
//
//CAN_setupMessageObject (CANB_BASE、RX_MSG_OBJ_ID、0x955555、
// CAN_MSG_FRAME_EXT、CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX、0、
// CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE、MSG_DATA_LENGTH);

//
//初始化要发送的发送消息对象数据缓冲区
//
txMsgData[0]= 0x12;
txMsgData[1]= 0x34;
txMsgData[2]= 0x56;
txMsgData[3]= 0x78;

//
//启动 CAN 模块 A 和 B 操作
//
CAN_startModule (CANA_base);
//CAN_startModule (CANB_BASE);

//
//将消息从 CAN-A 发送到 CAN-B
//
对于(I = 0;I < TXCOUNT;I++)

//
//检查错误标志以查看是否发生错误
//
if (错误标志)

asm (" ESTOP0");

//
//验证传输的消息数是否等于的数量
//发送新消息之前收到的消息
//
//if (txMsgCount == rxMsgCount)
//{
CAN_sendMessage (CANA_base、TX_MSG_OBJ_ID、MSG_DATA_LENGTH、txMsgData);
txMsgCount++;
//}
//else
//{
// errorFlag = 1;
//}

//
//继续前延迟
//
DEVICE_DELAY_US (2500);

//
//递增发送消息数据中的值。
//
txMsgData[0]+= 0x01;
txMsgData[1]+= 0x01;
txMsgData[2]+= 0x01;
txMsgData[3]+= 0x01;

//
//如果超过一个字节、则复位数据
//
if (txMsgData[0]> 0xFF)

txMsgData[0]= 0;

if (txMsgData[1]> 0xFF)

txMsgData[1]= 0;

if (txMsgData[2]> 0xFF)

txMsgData[2]= 0;

if (txMsgData[3]> 0xFF)

txMsgData[3]= 0;

//
//停止应用程序
//
asm (" ESTOP0");