主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 社区:
我刚开始使用 LAUNCHXL-F280049C、我的问题是关于 CAN 接口或任何其他外部或内部方法、这可以帮助我执行以下操作:
我需要做的是生成 PWM 信号、并能够在测试运行期间更改这些 PWM 的频率和占空比。 输出任何外部硬件(电阻器、电容器...)
我的想法是将 cape 作为用户界面、并 通过 CANL 和 CANH 引脚将 CAN 消息发送到 LAUNCHXL-F280049C。 但我不知道如何在 Code Composer 中实现和解释这些 CAN 消息。 是否有使用 CAN 消息的示例?
如果您能帮助我解决这个问题、那将是非常好的。
期待您的回复:)
Mohammad