This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:工厂中的脱焊 HLQFP-176P

Guru**** 2452360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856256/tms320f28377s-desoldering-hlqfp-176p-in-factory

器件型号:TMS320F28377S

您好专家、

 您是否有任何建议以及如何在工厂重新设计 HLQFP-176P 封装 F2837x? 这可能包括脱焊和焊接。 TI 或第三方提供的任何指南都可能有所帮助!

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    要删除176封装、我们将执行以下步骤:

    1) 1) 在整个过程中、从底面加热电路板

    2) 2) 在封装引脚上放置大量磁通

    3) 3)使用热风枪将热空气引导到封装周围的引脚上、直到封装松动、然后将其推至侧面(这可能需要一两分钟)

    4) 4)请记住、还要将气枪引导至封装中心、PowerPAD 焊接到电路板上。

    5) 5)售后使用焊锡芯从焊盘中去除多余的焊料。

    此致、

    Peter