This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:drv8301的 F28035 Piccolo 控制卡存在 Instaspin BLDC 问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849282/tmdscncd28035-instaspin-bldc-problem-with-f28035-piccolo-control-card-for-drv8301

器件型号:TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件:DRV8301

我最近尝试使用 DRV8301控制器和 F28035 piccolo 控制卡运行三相 BLDC 电机。

我遇到的问题是、我的控制卡没有迷你 USB 插槽可用于将其连接到我的笔记本电脑、并使用 instaspin BLDC GUI 控制电机。

我需要有关将控制卡连接到我的笔记本电脑并使用 GUI 的帮助。

我还有一个用于控制卡的集线站、并且我已经将无传感器 BLDC 程序刷写到了控制卡中。