This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:解决方案适配器补偿设计器

Guru**** 2932090 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855141/ccs-tidm-1000-solution-adapter-compensation-designer

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 powerSUITE 开发3相 Vienna 整流器,并想知道是否可以在通过解决方案适配器打开的补偿设计器中使用比例控制以外的控制。

独立补偿设计器具有更多选项、但无法直接修改解决方案。

Jemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jemma:

    在通过解决方案适配器打开补偿设计器之前、请查看下面的 GUI 页面。 通常、对于所有解决方案、如果您可以按突出显示的方式更改控制类型、则可以进行更改。 否则、如果此下拉选项呈灰色显示、则无法更改它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我看到这个下拉菜单、唯一的选项是 P 或 PI。 在独立版本中、还有 PID 选项、这是否通过解决方案适配器提供?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果下拉菜单中没有、则无法使用 PID 通过解决方案适配器修改代码。 但是、您仍然可以使用独立版本对其进行调整、并根据需要自行修改代码。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Chen!