This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:关于5级构建问题

Guru**** 2760255 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853395/drv8312-69m-kit-regarding-level-5-build-issue

器件型号:DRV8312-69M-KIT

目前、我们正在尝试验证5级(使用霍尔效应传感器的 BLDC 电机梯形控制)。

在构建级别5时、我们会遇到编译错误、如下所示。 MATH_TYPE 设置为 IQ_MATH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 F28069M 器件、因此您可以通过以下链接来相应地更改.cmd、但参考代码基于 F28069。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/418468/1931338

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/832121/3077993

    您无需更改  IQmathLib.h 中的 MATH_TYPE、该参数应在  BLDC_Sensored-Settings.h 中设置为 FLOAT_MATH 在熟悉参考代码之前、请勿更改任何内容以进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上面的第一个链接,我们更改了设置,如所附的快照中所示,但与 ISA 错误有关的问题仍然存在。 (当 MATH_TYPE = IQ_MATH 时)

    其次、我们想了解、为什么 BLDC_Sensored-Settings.h 只具有 float_Math? [为什么不能使用 IQ_Math?]

    MATH_TYPE 如何影响5级或6级性能?

    现在、我们按如下方式更改了 pid_组 noo.f 文件、然后5级开始工作。 [绕过 _IQsat ()]和 MATH_TYPE = FLOAT_MATH

    /* v.term.out=_IQsat (v.data.v1、v.param.Umax、v.param.Umin);*/\
    如果(v.data.v1 > v.param.Umax)\
    V.term.out = v.param.Umax;\
    如果(v.data.v1 < v.param.Umin)\
    V.term.out = v.param.Umin;\
    V.data.w1 =(v.term.out =v.data.v1)? _IQ (1.0):_IQ (0.0);\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 controlSUITE 并重新安装它、如果您没有任何更改、原始项目应该能够很好地用于 F28069。

    BTW、如果您使用的是 F28069M controlCARD、则只需更改.cmd 文件、就像我在上面回复的那样。