This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:关于 DSP 28377D 输出电压范围

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854768/tms320f28377d-about-dsp-28377d-output-voltage-range

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:OPA188

您好!

DSP 28377D 的输出电压范围为0-3V。

但我希望输出电压范围为+/-5V。

我是否可以使用运算放大器将输出电压更改为+/-5V、而无需使用额外的 DA 芯片?

这是否有任何问题?

此致、

Boyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪些输出引脚?  这些是 DAC 输出还是通用数字 IO?  如果这些是 DAC 输出、可以将其配置为双极、并使用运算放大器。  如果您访问 TI.com 并搜索 SLAA869、则此主题有一份非常好的应用手册。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph,

    我使用 DAC 输出。

    并且根据注释、我已经使用 OPA188将 DAC 输出的输出电压更改为-5V ~+5V。

    TINA 文件如下所示、请帮助我进行检查。

    此致、

    Boyuan

    e2e.ti.com/.../DAoutput.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyuan、

    下周初、我将与您再次讨论这个问题。  我的时间槽已经预定好了。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyuan、

    有机会运行您的 TINA 仿真。  我看不到任何问题。  是的、此配置应与 F28377D DAC 输出一起正常工作。  它将提供您所需的双极+/-5V 输出。

    此致、

    Joseph