This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:有关 ACIM 的 InstaSPIN FOC 性能的问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844916/tms320f28069f-a-question-on-the-performance-of-instaspin-foc-for-an-acim

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对 ACIM 的 InstaSPIN FOC 性能有疑问。

上个月、我们对1.5kW ACIM 进行了测力计测试: 其额定转速为1760 RPM、额定转矩约为8.0 Nm。

我们的逆变器基于 带过调制功能的 Lab10c 运行。

测试摘要如下:

(1)测得的输出转矩 大于额定转矩、最高可达1950 RPM 的电机转速。

(2)在2100 RPM 时、测得的输出扭矩约为6.0 Nm。

(3)在2190 RPM 时、测得的输出扭矩约 为0.8 Nm。

因此、观察到输出转矩突然减小、超过2100RPM。

对于 ACIM、这种结果在 InstaSPIN FOC 的性能方面是否正常?

请为我们查看此测试结果。

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是使用无传感器 FOC 的 ACIM 的正常测试结果。 转矩电流被限制在直流总线电压上、这是因为当转速高于额定转速并且电机运行在恒定功率区域时、施加的电压最大以生成磁化电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    我的同事告诉我、当电机速度高于 ACIM 的额定速度时、V/F 控制可能比无传感器 FOC 更好。

    换言之、当电机速度高于 ACIM 的额定速度时、V/F 控制将提供比无传感器 FOC 更大的扭矩。

    为什么会这样?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V/F 控制的优势无需精确的电机参数、而且易于实现。 如果电机参数精确、无传感器 FOC 在全速范围内的性能应优于它、但您必须调整 FOC 算法以考虑不断变化的参数并在额定值范围内增加磁场减弱控制高速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    我从你的答覆中了解到,我需要再做两件事:

    (1)我必须调整 FOC 算法以考虑不断变化的参数。

    -->我已经为测功机应用了 Rs 在线重校准的 InstaSPIN 函数。  对于这个问题、我还需要考虑 InstaSPIN 的其他哪些函数?

    (2)我必须在高速时添加超过额定值的磁场减弱控制。

    --> 在我之前的帖子中,我对 ACIM 的磁场减弱控制提出了一个问题,您回答说磁场减弱控制仅针对 PMSM 进行了测试,不建议针对 ACIM 进行测试。 我们的电机是1.5kW ACIM、如本帖子中所述。 我是否可以在1.5kW ACIM 的额定值基础上增加高速下的磁场减弱控制?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

    ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)我们不建议并实施 ACIM 的 Rs 在线模式、因为必须始终向电机应用非零 ID、您可以自行尝试。

    (2)如上所述、是的、您需要添加 FWC。 我们只能为您提供一些建议、但我们没有在真实的电机上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    我确认我需要用于感应电机的 FWC。

    您计划何时将感应电机的 FWC 功能添加到 InstaSPIN?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未制定任何计划、因为大多数 ACI 电机应用都不需要该计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    让我关闭这个帖子。

    此致、

    JS Yoo