This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:关于可配置逻辑块(CLB):clb.dot

Guru**** 2527200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850620/ccs-tms320f28379d-about-configurable-logic-block-clb-clb-dot

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

如 CLB 工具用户指南中所述、clb.dot 是 可视化图、使用 HTML 查看器查看 CLB 设计方框图(在 CCS 中、双击 CLB.html)

但是、当我双击 clb.html 时、不会显示图形、如下所示:

造成这种情况的原因是什么?

我希望你们能帮助判断问题的原因。 如果您需要提供一些信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SVG 文件是否正常工作?

    我还看到您的构建失败了吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima

    感谢您的通知。

    我重新导入并编译了该项目、所有编译信息如下所示

    看起来编译中没有错误、但您仍然无法看到 可视化图。

    您能解释一下 SVG 文件的工作原理吗?

    我希望你们能帮助判断问题的原因。 如果您需要提供一些信息、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以向我发送.svg 文件和.HTML 文件?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我已经多次对此进行测试、它似乎按预期运行。

    生成 HTML 的步骤是构建命令的第55行。 它将 javascript 库与 node.js 一起使用

    如果问题仍然存在、请发布 HTML、DOT 和 SVG 文件。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    感谢你的帮助!

    可能是操作系统出现了问题。

    我更换了计算机并获得了正确的结果。