This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ARM-CGT:安装 ARM-CGT 编译器不会退出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855011/compiler-arm-cgt-installation-of-arm-cgt-compiler-does-not-exit

器件型号:ARM-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好 TI!

Linux 上安装从`">www.ti.com/.../16.9.2.LTS`下载的"ti-cgt-arm_16.9.2.LTS "时、安装程序不会退出。

我可以通过检查".../ti-cgt-arm_16.9.2.LTS / ti_cgt_tms470_16.9.2.LTS _linux-x64_installer_installer.log"中的安装程序日志文件来验证安装是否成功完成。

请修复此问题。

此致、
版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑您遇到 了此论坛帖子中描述的问题。  如果是这样,解决方案就是终止挂起的安装过程。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的情况是、我们将自动执行安装过程、运行安装程序的预期结果是、它将安装编译器内容并结束

    我们有一个解决方案、在该解决方案中、我们保存进程 PID 并在字符串"Installation completed"写入安装日志文件时将其终止。 但我们宁愿执行正常运行的安装程序、而不会挂起。

    也许您可以考虑在下一个"ti-cgt-arm_16.xx.xx"版本上修复安装程序。

    此致、
    版本