This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:有关使用 FSI 与 FPGA 进行通信的指导

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830647/tms320f280049-guidance-on-using-fsi-to-communicate-with-fpga

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

大家好、

我正在为寻找低端产品上的低成本 C2000解决方案的客户提供支持。

作为伺服系统、它们使用 EMIF 与 FPGA 进行通信。 但是、我们没有任何支持 EMIF 的合适的 piccolo 器件。

因此、我们推广了 F280049、客户需要使用 FSI@ 50MHz 来实现更高的传输速度。

我们是否有任何支持客户分析 FPGA 端 FSI 协议的材料?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有任何相关材料、但如果您能具体告诉我哪些可能有用、我们可以努力整理一份文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    我们仍在与客户讨论他们是否可以从 FPGA 端支持 FSI。

    根据我的理解、编码器制造商所做的是为客户提供 Verilog 代码包、以便直接在 FPGA 中实现以支持其协议。 这是一种非常类似的情况、如 FSI。 您是否考虑通过 FPGA 示例来使 F28004x 更有效地与 FPGA 进行通信?

    由于我们以前没有单芯片伺服解决方案、因此客户广泛使用 C2000+FPGA、C2000仅运行通信和电压环路。 因此、C2000的性能要求实际上非常低、客户正在考虑采用新的降成本解决方案。 Piccolo 器件性能良好、但它们确实需要一个高速接口来支持 FPGA。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、看起来很有用的资源是在 Verilog 中创建示例代码、展示 C2000 FSI 和 FPGA 之间的通信。 是这样吗? 如果是、那么我可以请求查看我们是否有可实现该目标的项目的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我还建议参考 C2000的工业驱动应用页面。  此外、TMDXIDDK379D 评估套件和软件也是如此。  
    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/absolute-encoder.html#
    http://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D

    这些将有助于展示使用 C2000 MCU 的单芯片驱动器解决方案。  

    这些系统中的 FPGA 通常用于生成 PWM 波形、连接到绝对编码器、执行系统保护和/或执行扭矩控制环路。  这些都可以使用 C2000完成。

    在某些系统中、客户可能仍需要 FPGA/CPLD。  但是、由于 C2000器件的性能和特性、这通常并不是真正必要的。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    谢谢。 我们正在推广 F2838x 单芯片解决方案、客户对此解决方案非常感兴趣。

    但是、对于研发周期有限的项目、客户仍然愿意继续使用当前的架构。 但他们需要成本更好的 C2000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    还有什么我未能回答的问题?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    您是否确认我们是否可以支持 FSI 的 Verilog 示例?

    至于详细信息、我们可能可以脱机讨论。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试接受这一要求,但没有承诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有针对 FPGA 图像的近期计划。