This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]用于电机控制的 C2000 MCU 入门

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855709/faq-getting-started-with-c2000-mcus-for-motor-control

主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 MOTORWARE

使用 C2000 MCU 进行电机控制入门的硬件和软件有哪些资源?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概述

    TI.com 包含免费的电机控制软件以及参考硬件设计文件和解决方案代码、适用于大多数电机控制算法、可缩短开发周期。

    请参阅以下列表、了解基于您的终端应用和 C2000 MCU 的最佳起点。   

    另请参阅 C2000主站点上的电机控制登录页面  

    C2000 MCU

    所有 C2000器件均可支持至少三相电机控制。 有关支持基于 InstaSPIN 的控制的 C2000 MCU 列表、请参阅:

    支持 InstaSPIN-FOC 的 MCU 

    支持 InstaSPIN-MOTION 的 MCU

    软件

    MotorControl SDK:包括用于 F28004xC 的基于三相 PMSM 或 BLDC 的无传感器 InstaSPIN-FOC 解决方案、以及基于三相 PMSM 的含传感器 FOC 解决方案、这些解决方案具有用于 F2838x、F2837x 和 F28004x 的快速电流环路。

    MotorWare 软件: 包括 适用于 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列且基于 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的三相电机控制应用、支持使用 FOC 的 ACIM、PMSM 和 BLDC。

    controlSUITE: 包括基于霍尔传感器或无传感器梯形控制的三相 BLDC、基于 ACIM/PMSM 的带传感器 FOC 以及 QEP 编码器或无传感器 FOC。

    注意:controlSUITE 和 motorWare 不再更新、但将继续提供下载。 通过 MotorControl SDK 提供适用于电机控制应用示例的最新软件版本。

    开发套件和 TI 设计

    开发套件 :此页面包含所有基于 C2000的评估套件,请查看“电机驱动器评估”部分。   

    TI Designs:此页面包含所有基于 C2000的电机控制 TI 参考设计

    物理电机

    以上套件中使用的所有电机的购买链接 (向下滚动至附件)。

    更多常见问题解答