This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:BiSS 库

Guru**** 2539690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1010, CONTROLSUITE, BOOSTXL-POSMGR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828875/tms320f28379s-biss-library

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TIDM-1010controlSUITEBOOSTXL-POSMGR

您好!

我想知道 BiSS 库(如 TIDM-1010)是否可用于28379S 器件?

是否需要修改?

我们正在进行 PMSM FOC 应用、因此对与 ADC 中断同步的需求非常高。

是否有任何具有 BiSS 编码器接口的项目示例?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在下面的 controlSUITE 中找到 BiSS 示例

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR

    它似乎是为了与 BOOSTXL-POSMGR 和 F28379D LaunchPad 配合使用而编写的、因此、如果您使用不同的硬件、您可能需要对这些差异进行一些更改。 不过、F28379S 应该能够使用相同的 BiSS 库。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它仅针对 BOOSTXL-POSMGR 和 F28379D LaunchPad 进行设计和测试。
    如果您使用的是同一个 F28379S 封装、则它应按预期工作、无需更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们正在寻找某些答案("应该"对我们来说是不够的、抱歉)。

    是否有 TI 人员可以确认 BiSS 库确实与28379S 兼容?

    由于没有用于测试28379S 的套件、我们需要明确了解。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我先前所说的、如果您使用相同的封装和引脚-库应该按原样工作。
    如果您可以提供确切的器件型号、我可以尝试获取器件并在完全相同的器件上测试库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苏布拉赫曼尼亚

    确切的 P/N 是 TMS320F28379SPTPS

    非常感谢、期待您的确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须获取此器件型号并进行测试。 这可能需要10天。
    我现在将关闭该主题、并在收到部件并完成测试后发布更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经购买了器件、并检查了该库在您请求的器件型号上的基本功能。
    我确实看到一些随机 CRC 失败、我怀疑这是由于我的设置必须使用蓝色导线才能连接到该器件。
    我们还将在本月末发布用于配置 CLB 的工具、使您能够为 BiSS-C 或任何其他接口创建自己的实施方案。