This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:3.3V 和接地短路、微控制器发热

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855287/launchxl-f28069m-3-3v-and-ground-short-circuited-and-microcontroller-is-heating

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28035

我正在使用 LANCHXL-F28069M 和 Altair Solid Thinking Embed (基于模型的代码生成工具)

到  目前为止、我已经销毁了(3.3V 和接地短路且微控制器正在加热)全部四块 LANCHXL-F28069M 板。

第一次出现故障后、我了解到电路板容差可耐受5V 电压。

然后、三个电路板也被销毁。 但我无法弄清原因。

由于连续失败、我被贬低了动力、并停止了在该领域的工作。

现在、我想再次开始、但这次使用 F28035控制卡和集线站(TMDSCNCD28035)。

1、 使3.3V 和接地短路且微控制器发热的条件是什么? 如何避免?

2.使用控制器板时、我应该采取哪些预防措施?

例如:TMDSCNCD28035和 LAUNCHXL-F28069M

3.我正在使用较旧的笔记本电脑。 笔记本电脑 USB 端口是否有问题?

4.我应该工作哪种环境?

可以提供一些帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四块电路板被毁的情况极不寻常。  

    [引述]1.  使3.3V 和接地短路且微控制器发热的条件是什么? 如何避免?

    2.使用控制器板时、我应该采取哪些预防措施? [/报价]

    损坏主要通过两种不同的方式发生、即静电放电(ESD)和电气过载(EOS)。 通过遵循适当的预防措施、例如佩戴腕带监视器、在 ESD 安全工作站中使用电路板等、可以避免 ESD 在 e2e 帖子中很难解释所有 ESD 预防措施、但在线提供了出色的材料。 只需通过 Google " ESD 预防措施和正确的处理程序"即可。 通过确保绝不违反器件的 VIH/VIL 规格、可以避免 EOS。 也就是说、您不应将大于 VDDIO 或小于 VSS 的信号驱动至器件的任何引脚。 同样、您不应尝试从任何 I/O 引脚汲取比 I/O 缓冲器能够提供的电流更多的电流。 请密切注意数据表电气部分的前几个表。

    [引述] 3. 我使用的是较旧的笔记本电脑。 笔记本电脑 USB 端口是否有问题? [/报价]

    使用旧笔记本电脑时没有问题。

    [引述] 4. 我应该使用哪种环境? [/报价]

    受 ESD 控制的环境。