This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有关 TMS320F28379D 中使用的 USB 2.0的查询

Guru**** 2529140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/834760/tms320f28379d-query-regarding-usb-2-0-used-in-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我对 TMS320F28379D 中使用的 USB 2.0 (MAC +PHY)有疑问。

它与普通 USB 2.0有何不同?

 USB 2.0 (MAC +PHY)中可实现的最大通信速度是多少?

 用于 TMS320F28379D 的 Launchpad 是否可以访问 USB 2.0 (MAC +PHY)?

 建议将哪条 USB 电缆用于 USB 2.0 (MAC +PHY)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2837x USB 支持全速模式。 它的最大吞吐量为12 Mbps。 但是、对于 Windows 主机 PC、我们只能达到7-8 Mbps。 Windows 操作系统是瓶颈、因为它无法足够快地请求数据包中的数据。

    LaunchPad 具有 USB 和 PHY、因为它们位于硅器件中。 但是、没有 USB 连接器连接到 USB 引脚的 GPIO 引脚42/43。 您必须自己连接到这些设备进行 USB 通信。

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sal、

    感谢您的回复。

    USB 2.0 (MAC +PHY)具有480Mbps 的速率、因此为什么全速收敛到12Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在互联网上找到这些信息。  

    高速为480Mbps。 全速为12Mbps。  

    我们的器件仅支持低速和全速。 它们不支持高速。

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 F28379 USB 连接感兴趣。

    在上面的原理图中、GPIO42/43已连接。 我应该断开连接并将其直接连接到 USB 吗?

    您能否推荐用于测试 USB 通信的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的意思是它已经连接。

    要测试 USB 通信、您可以使用 C2000Ware 中的 USB 示例。 我建议使用 DEV_serial 示例、该示例作为串行 CDC 器件与主机进行通信。

    SAL