This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:模块 DLOG4CH

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854281/tms320f28069m-module-dlog4ch

器件型号:TMS320F28069M

大家好、我使用的是 F28069M 和 ccsv7.3。 当我尝试了解我所在学校的一名高级学生的示例项目时。 我在该项目中看到了文件 dlog4ch.h 和 DLOG4CHC.asm、我无法理解它们。

DLOG4CH 模块的功能是什么?  

如何使用它或查找有关它的更多信息?

非常感谢 TI 团队。

达尼-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达恩、

    这是一个调试辅助函数、可选择性地包含在我们的大多数项目中、以记录数据供审阅。  C 和 asm 文件都需要包含在项目中、并在链接器文件中分配内存。   

    您能否给出在 F28069上运行的示例代码/项目?  我可以查看我们是否有可用的集成示例。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我看到 f2806x_example 中的项目没有 DLOG4CHC.asm 和 dlog4ch.h 文件。

    在我的示例项目中、该项目具有这些文件。 请按照以下图片操作:

    感谢你的帮助。

    此致、

    达尼-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALYosQBzbqanSP7mXgOY7g__5C6SEVO__LATEST 上查看 API 指南、打开后单击"modules"选项卡、然后单击列表中的 DLOG 项。  这应说明如何完全使用该函数。  

    最棒的
    Matthew