This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335上的代码端口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855307/tms320f28335-code-port-on-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F2806

您好、先生、

我必须在 TMS320F28335上移植我的项目、而 TMS320F2806上的 TMS320F28335现在正在使用。需要一些指导。

该项目使用 PWM、SCI、I2C、外部中断和 ADC 等外设。

我不知道如何继续。

它们都在不同的频率下工作

F28335具有150Mhz

F2806具有100Mhz

ADC 基准也不同。

这方面需要一些指导。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、您希望将 F2806上当前的代码移植到 F28335。  这些部件之间的差异以及如何在它们之间迁移的信息可在本应用报告中找到:

    http://www.ti.com/lit/an/spraaq8b/spraaq8b.pdf

    本文档应解决您的问题、因此请在开始您的移植之前仔细阅读。  如果您稍后有特定问题、请随时打开另一篇文章。

    此致、

    Richard