This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:LLC 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, UCD7138, TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831314/ccs-tms320f28035-llc-issue

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMDSHVRESLLCKITTIDM-1001UCD7138

工具/软件:Code Composer Studio

您好、专家:

当我的客户使用 TMS320F28035进行 LLC 控制时、会出现问题。 感谢您的支持。

由同步整流器驱动的输出信号将以一定的可能性同时产生高电平、从而导致次侧短路 MOS 的损坏。

如所附图片所示:

CH1、CH2:同步驱动信号、

CH3:输出电压,

CH4 LLC:谐振电流

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的昂东:

    只想让您知道我正在研究它、很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的昂东:

    拓扑是什么? 半桥还是全桥 LLC?

    这是否基于我们 的 TMDSHVRESLLCKIT? 还是基于定制板?

    3.它是否基于 TI 参考设计软件?  还是基于自定义代码?

    4、"次要侧短路 MOS "是什么意思?

    此致、

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的昂东:

    只想跟进以下问题。 您是否已经解决了这个问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    顶部是半桥 LLC。

    2它基于定制板。

    3它基于 TI 参考软件将代码转至 ,并且我的客户已对其进行了修改。

    4侧 SR MOS 短路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 TMDSHVRESLLCKIT_v1.0中实现了死区。 客户是否查看过它? 此外、我们还有 TIDM-1001、它将 UCD7138用于 SR。  

    我们可以灵活地在4类 PWM 中的 T1 T2跳闸后添加死区、但由于客户使用的是不带4类 PWM 的 F2803x、他们可能无法使用死区。

    此致、