This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:Booster Pack 兼容性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855194/launchxl-f280049c-booster-pack-compatibility

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8305EVM

您好!

大家好。

我们的客户想知道 他们是否可以同时将 BOOSTXL-DRV8323RS 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 连接到 LAUNCHXL-F280049C。 我尝试签入 BoosterPack Checker、但 列表中没有 BOOSTXL-DRV8323RS。

此外、他们还希望为此使用 InstaSPIN-FOC 软件。  

感谢您的回答。 谢谢你。

此致、  
Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 BoosterPack 均可连接到 F28049C Launchpad、但我们在电机控制 SDK 中没有支持这两个套件的参考代码。 只有 DRV8320RS BoosterPack 的参考代码、客户应能够轻松地将参考代码从 DRV8320RS 迁移到 DRV8323RS。