This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:PI 源代码取代2P2Z 代码以节省计算时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855259/ccs-f28m35m52c-pi-source-code-replacing-2p2z-code-to-save-computation-time

器件型号:F28M35M52C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

 我的控制算法2P2Z 工作、并知道如何 将其映射到 PI 控制算法。  但是、我想通过从2P2Z 切换到 PI 计算来增加控制更新频率、从而简化计算。  我的问题是在哪里可以找到等效的 PI 代码来替换2P2Z 代码及其技术手册?  我当前的2P2Z 源代码来自 CSL_Cntrl_Pu.hn

 谢谢、

 Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我不熟悉该文件、但我建议您查看 C2000Ware 中包含的 DCL 库。  DCL 是 C2000控制器代码的中心资源。  如果您在默认位置安装 C2000Ware、该库将位于:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\libraries\control\DCL

    您可以选择多个 C 语言和汇编代码 PI 控制器。  希望这对您有所帮助。

    此致、

    Richard