This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:tms320f28379d 和 tms320f28377s 的兼容性

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28377S, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854593/tms320f28379d-compatibility-of-tms320f28379d-and-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377SLAUNCHXL-F28379D

大家好、我有 tms320f28379d、我有 Matlab 2017b。  未 添加 F28379D_DCDC_Buck.slx 模型 Matlab 2017b。 有  f28377s_DCDC_Buck.slx 模型。   f28377s_DCDC_Buck.slx 是否可以与 tms320f28379d launchpad 配合使用? 也就是说、tms320f28379d 和 tms320f28377s 之间的引脚排列是否兼容?

感谢您的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]即 、tms320f28379dtms320f28377 在引脚排列方面是否相互兼容? [/报价]

    是的、这两个引脚都是兼容的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想再问一次。   f28377s_DCDC_Buck.slx 模型能否直接与 tms320f28379d launchpad 搭配使用、而无需任何布置?

    感谢您的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5855950、

    LAUNCHXL-F28377S 和 LAUNCHXL-F28379D 板在接口接头处具有不同的引脚排列。  如果这对您的模型有所不同、则可能无法直接工作。

    Tommy