This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:DAC 输出电压

Guru**** 2931510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854935/ccs-tms320f28377d-dac-output-voltage

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我发现 DAC 输出电压范围为 0-3V。

我能否使用运算放大器将电压输出范围更改为-5V 至+5V、而无需使用额外的 DA 芯片?

使用运算放大器更改电压的输出范围是否存在任何问题? 


我使用 OPA188尝试更改电压的输出范围。

e2e.ti.com/.../3377.DAoutput.TSC



BR、
Susan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    基本上、我认为您要做的是放大和分离 DAC 输出、换句话说、创建虚拟接地。 我个人没有这样做、因此无法推荐特定的解决方案、但似乎有各种解决方案。 您最好在模拟论坛上提出这个问题。 您可以从运算放大器论坛开始。 DAC 是否是该设计的输入无关紧要。 我建议您将问题概括为采用单电源电压并将其拆分的问题。

    下面的应用手册使用开关执行类似的操作。

    http://www.ti.com/lit/an/slva712/slva712.pdf