This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRSLVR:旋转变压器是否可以接受具有直流失调电压的激励电压?

Guru**** 2926980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, ADS1205, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854851/tmdsrslvr-is-the-excitation-voltage-with-dc-offset-acceptable-to-the-resolvers

器件型号:TMDSRSLVR
主题中讨论的其他器件:ADS1205AMC1210TMS320F28035

您好!

激励电压是通过对 MCU 的 PWM 信号进行滤波生成的、这是一个干净的单极正弦波。 有两个问题:

1.您能否提供电路设计文档、以便根据客户应用选择组件参数?

激励是单极的。 该信号是否可被分解器接受? 这是否会导致初级绕组饱和?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的 C13会阻止直流分量、只有交流分量会穿过并到达旋转变压器初级绕组、因此问题2不再是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不再拥有详细的设计文件、因为它是很久以前完成的。 然而、它是一个截止频率大于15KHz 的二阶低通滤波器。 二阶将提供一个陡峭的斜率来过滤载波频率分量以使其变得无关紧要。

    您可以查看一些文本簿以了解特定的详细信息、我没有任何直接建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 根据您的经验、对于旋转变压器应用、此方案(如参考设计 TMDSRSLVR 中所示)是否是合理的设计(与基于 PGA411或 AMC1210+ADS1205等的设计进行比较)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA411 是用于旋转变压器数字转换的专用器件。 您提到的其他器件是 Δ-Σ 调制器、而不是旋转变压器数字转换器。 当然、您可以使用这些 数据代替 ADC、并且仍然执行与本示例中相同的算法。  

    如果您的应用具有包含旋转变压器接口软件开销的带宽、则该解决方案当然可以正常工作。 您可能需要添加一些代码来处理信号完整性。 与 PGA411相比、没有一个直接的答案。 具体取决于用例/关键性。

    如果您的查询已解析、请单击"已解析"以关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    我们的应用是使用旋转变压器测量 BLDC 电机的速度、然后根据测量的电机速度对电机进行闭环速度控制。 我们将使用 TMS320F28035作为 MCU、似乎带宽应该正常。 我们将选择 TMDSRSLVR 中所示的设计、并在稍后调整硬件和软件、以查看其是否适合我们的情况。

    您是否有一些代码示例来处理信号完整性?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与这个示例相关的所有代码都在项目中。 post_process()中包含一些有限的测试。 您可以根据需要添加到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。