Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335, TPS3828
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMDSCNCD28335、 TPS3828
您好!
是否可以将 RC 电路用作复位电路来复位 TMS320F28335?
谢谢、
斯蒂芬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335, TPS3828
您好!
是否可以将 RC 电路用作复位电路来复位 TMS320F28335?
谢谢、
斯蒂芬
您好 Steven、
XRSn 引脚是一个开漏输出、这意味着它只能与一个开漏连接配对以实现正确的功能性。 开漏引脚需要上拉。 在 F28335器件上、此上拉电阻器在内部提供。 由于它是漏极开路、器件仅将 XRSn 驱动为低电平、而不将其驱动为高电平。 因此、您连接到 XRSn 引脚的任何信号只应将 XRSn 驱动为低电平、否则将其保持为高阻抗。
问题不在于您使用 RC 驱动 XRSn。 如果这样做、您实际上会使 XRSn 上的上拉电阻变强、这可能是一个问题、因为正如我提到过的、XRSn 由器件驱动为低电平。 如果有效上拉电阻过大、器件将无法将其驱动为低电平。
请告诉我们这是否不清楚。
斯蒂芬
您可能误解了我的结论。 我们不会量化 F28335器件上的 XRSn 上拉要求、因为它是内部的、所以我无法告诉您 R 的值将不会有问题。 对于20k 或更大的电流、您可能可以接受、但正如我说过的、我们无法保证这一点、因为我们不建议使用额外的外部上拉电阻。
1.当 XRSn 变低时,电容器将放电到 XRSn 中,从而可能损坏器件。 有可能吗?
如果电容器充电至<=VDDIO、我认为这是不可能的。 电容器无法强制电流、引脚将根据需要获取尽可能多的电流。 如果电容器充电至高于 VDDIO、则是的、器件可能会损坏。
2. XRSn 引脚需要在 VDD 达到1.5V 之前保持低电平8us。 TMS320F28335是否 处理了这一问题?
不可以、器件不处理此问题。 这是对用户的要求。 简而言之、这意味着"在器件断电之前将器件保持在复位状态"。
尊敬的 Stephen:
我检查了 F28335器件的 controlCARD 设计、看起来好像正在使用 RC。 我们不要求客户在 F28335上执行此操作、但如果您仍然想使用 RC、则可以使用 F28335 controlCARD 上使用的值、即2K 和100nF。 我没有看到任何有关 XRSn 在 controlCARD 上使用这些值失败的报告、因此我认为您应该可以。 如果您需要任何其他帮助、请告知我们。
尊敬的 Stephen:
我建议查看 F28335 controlCARD 原理图作为实现示例:
在 C2000Ware 中、\C2000Ware_X_XX_XX\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevPkg_ZJZ [R2.2]\
1) 1)正如 Frank 提到的、controlCARD 上有一个 RC 滤波器-一个具有100nF 电容器的2.2k Ω 电阻器
2) 2)它还包含电压监控器 TPS3828、用于在3.3V 线路开始变为低电平时复位器件。 我将注意到、该监控器的触发点应该更高。
3) 3)有一个具有定序功能的双路降压转换器、可使第一个1.2V 电压上升到3.3V 等电压
4) 4)正如 Frank 提到的、XRSn 可以通过各种源(如看门狗复位)从内部拉低、也可以通过监控芯片从外部拉低。
我们通常建议在 XRSn 上使用外部2-10K 电阻器。 由于内部有一个上拉电阻器、因此严格来说、这并不是必需的。 但是、它确实有助于抗噪、尤其是在该器件通常用于(电源、驱动器等)的高 EMI 情况下。 对于该器件、每个引脚可拉/灌入4mA 电流、因此该值对于器件而言不是问题。
除了帮助确保在器件超出规格(断电时)运行少量代码外、该监控器还有助于满足您在该主题前面提到的第二个要求。
您可以查看数据表中的 VIL 和 VIH 参数、以确定 XRSn 信号的阈值是何时。
希望这对您有所帮助!
谢谢、
Brett