This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在论坛上读到过、一些 TI 员工说:
"该 controlSUITE FFT 库将 FFT 大小限制在2^5到2^10之间、这是不正确的。 此范围仅反映预计算的分维因子表可用的值。 正如我们所看到的、2^14范围内的 FFT 大小正常工作、但2^15无法正常工作、我在 JIRA TT 中指出、用户指南中需要提供此信息。"
我想知道这个问题是否得到解决、最大复数 FFTsize 是什么。 是否需要在存储器映射上执行某项操作?
此致
我的想法是对于复数 FFT、它将是该大小的一半、以考虑实系数和虚系数。 但同样、最初的限制与尺寸无关-有足够的空间来解决它、但它仍然不起作用、这正是我们没有花时间进行故障排除的原因。 因此、我无法确定16384 CFFT 不起作用。 我想知道您是否尝试过它。 我当然希望至少8192 CFFT 能够正常工作。
您想到的是哪种定制功能? 我们的示例全都在 C2000Ware 中提供、供您查看。
谢谢、
Sira
[引用用户="Sira Rao80"]
我的想法是对于复数 FFT、它将是该大小的一半、以考虑实系数和虚系数。 但同样、最初的限制与尺寸无关-有足够的空间来解决它、但它仍然不起作用、这正是我们没有花时间进行故障排除的原因。 因此、我无法确定16384 CFFT 不起作用。 我想知道您是否尝试过它。 我当然希望至少8192 CFFT 能够正常工作。
[/报价]
不会造成损害、但我认为工作应该在供应商一方。
[引用 user="Sira Rao80"> 您想到了什么类型的定制函数? 我们的示例全都在 C2000Ware 中提供、供您查看。
一个 C 语言编程 FFT 函数。 您是否有类似的东西?
好的、我必须为此腾出时间。 可能需要几天时间。 我将看到我找到的内容。
出于优化目的、我们的 FFT 实现在 C28x 汇编语言中。 我认为我们没有 C 版本。 我也会检查它。 非常确定您可以在线找到 C 版本、并在我们的器件上正常运行。
谢谢、
Sira
很遗憾、我没有找到时间测试我本周计划的测试结果。 我不确定我也会找到时间、因为我不是这些库的唯一所有者。 我必须在内部进行咨询。 如果您给了我一个电子邮件地址、我可以与您单独讨论。
对于 C FFT、它应位于 C2000Ware 中的以下路径
\C2000Ware_2_00_00_02\libraries\DSP\FPU\c28\references\C\source\FFT
我将通过电子邮件解决此问题。
谢谢、
Sira
感谢您对 Sira 的关注。
您能否给我发送一封私人邮件、以便我可以向您提供我的电子邮件地址?
此致