Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE
尊敬的支持:
我一直在使用 SFRA 工具 来获取具有 F28035 controlCARD F28035 controlCARD 的 C2000 DPS Workshop EVM (TMDSC2KWRKSHPKIT)中降压转换器系统的开环频率响应(FR)。 基本上、我一直在运行 controlSUITE 中.\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\examples\DPSWrkShpKit_SFRA_F28035下提供的代码。
一切似乎都很好。 但我还尝试使用不同的方法测量相位交叉频率、并查看其是否匹配。 我正在使用继电器反馈测试(RFT)、该测试应在-180度频率下产生持续振荡-这称为限制周期振荡(LCO)。 我使用200KHz 的开关频率(FSW)和200KHz 的 ISR 频率运行 RFT。 我始终以更高的频率获得 LCOS -例如、我从使用 SFRA 测量的 FR 数据获取的是11KHz 而非9KHz。 如果有任何情况、RFT 应具有稍慢的-180频率、因为在继电器由于采样而打开或关闭之前会有延迟(这在常规采样+计算延迟和 PWM 延迟的基础上)。 SFRA 获得的9KHz 与 RFT 获得的11KHz 之间的这种巨大差异表明 SFRA 方法可能会有某种额外的延迟。
因此、您能否向我提供 F28035 SFRA 实施过程中遇到的*数字*总延迟的估计值?
如果我要估算 Fsw = 200KHz 且 ISR 也为200KHz 的 TMDSC2KWRKSHPKIT、数字延迟通常应为:
1) 1) 5us、用于采样+计算
2) PWM 延迟= D*TSW (因为使用了递增计数 PWM), 其中 D (占空比)为~0.22,此设置为2V,TSW = 5us,因此 PWM 延迟高于1us。
因此、预计的总数字延迟仅高于6uS、但出于多种原因、延迟似乎大于6uS。
感谢您对此发表评论。
此致
Ahmed