This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:用于将数据写入 USB 大容量存储器的 USB 库

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854145/tms320f28069-usb-library-for-writing-data-to-usb-mass-storage

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我正在尝试连接 USB 大容量存储、我想知道是否有任何可用于 USB 的库、例如将数据写入 USB 大容量存储。

谢谢你  

您的 FaihFully  

Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 C2000Ware 和 USB 库支持中提供了一个示例、用于连接 FATFS 海量存储类。

    请参阅 USB 主机示例。 USB_host_msc 示例。

    此致、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal Pezzino 先生、您好!

    我已经了解了 USB_host_msc 示例、但该示例用于读取数据、但我正在寻找写入操作。

    最近,在研究了 FATFS 之后,我找到了用于将数据写入 USB 存储器的 F_Write() name 函数。

    谢谢你  

    您的忠实客户

    Mihir Dave