This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854332/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320LF2406A

您好!

我们正在使用此器件型号 TMS320F28377S 进行新产品设计、 是否推荐用于新产品设计?  在论坛中提到的其他器件型号 TMS320LF2406A:此器件为 NRND

请回答以下问题:

  1. 此器件支持 TI RTOS 和器件驱动程序 TMS320F28377S?
  2. 该微控制 器(TMS320F28377S)的寿命终止是什么?
  3. 我们正在开发的产品是工业电机控制、 这款微控制器是否  在未来10年内可用?
  4. 我们计划使用 TI F28M35x ConcertoTm微控制器, 该微控制器的寿命有多长?  

此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 http://www.ti.com/tool/TI-RTOS-MCU

    TI 不保证特定的使用寿命、但该器件已投入工业和汽车行业、而 C2000中的其他器件已投入生产20多年。  F2837x 系列产品相对较新、并且将持续增长和发货多年。

    同样、TI 不做任何保证、但从我们的业绩记录中您可以看到、您应该感到非常自信。

    4.没有计划结束生活。  TI 的政策是 、只要有需求且我们有制造能力、我们就会继续发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有适用于 C2000架构的器件驱动程序。 安装 C2000 SDK 软件包时、仅提供裸机示例。 在随附的 PDF 第5页中,有人提到 TI 从2017年开始不再支持用于 C2000架构的 TI RTOS

    此致、

    Rajkumare2e.ti.com/.../SysBiosSupportLate2017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    建议不要依赖第三方提供的2年前的文档。

    有关 C2000和 TI-RTOS 的准确详细信息、请查看此主题

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/820708。