This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:可通过 HRCAP 计算频率

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854121/tms320f28062-can-calculate-frequency-through-hrcap

器件型号:TMS320F28062

我们的市电频率计算方法是使用硬件线路来判断过零点、获取高低电平信号、并将信号发送到 ECAP 以计算频率。

现在、由于 ECAP 不够、我们将信号放置在 HRCAP 中。
是否有办法通过 HECAP 计算40Hz 至70Hz 的市电频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您能解释一下 eCAP 为什么不起作用吗? 它有一个32位计数器、此计数器应该能够很好地用于这个目的。

    您是否想说您没有足够的 eCAP 模块? 如果你想使用一个 HRCAP 模块、那么你也许需要降低你的 PLL2时钟速率、这是因为 HRCAP 输出的整数部分只有16位。

    此致、
    Cody