This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034PNT 在它超过温度时会复位吗?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851872/tms320f28034-will-tms320f28034pnt-reset-when-it-s-over-temp

器件型号:TMS320F28034

您好!

℃℃TMS320F28034PNT、他们发现当封装温度为115-120 μ s (TA 为80-85 μ s)时、DSP 将重复复位。

我想它是在结温范围内。 但过热时它会复位吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    F2803x 器件没有任何硬件可在高温条件下自动复位。 器件可能由于在高温下运行而引起的问题而复位。

    当复位发生时、我会监控 VDD、VDDIO、XRSn 和时钟输入信号。 这将为我们提供一些有关导致复位的原因的信息。

    您是否有任何可重置设备的外部显示器?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍有问题吗?

    此致、
    Cody