This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D DAC 模块将数字值写入 DAC 输出的速度非常慢。

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854207/ccs-launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-dac-module-writing-digital-value-to-dac-output-is-very-slow

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我为 LAUNCHXL-F28379D 的 DAC 模块编写了一个器 件驱动程序;当我测量了写入指令的 CPU 时钟周期数、该写入指令将数字值输出到 DAC"DacaRegs.DACVALS.ALL=1024"时、需要大约252个 CPU、CPU 时钟周期为5纳秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    这不应花费252个周期、最多2个周期。 您是如何得出结论的、它花费了252个周期。 您是否检查了拆解情况? 您还可以在 CCS 中使用时钟分析器来计算代码所花费的周期数。